This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:过流启动

Guru**** 2504485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126065/tps25947evm-overcurrent-startup

器件型号:TPS25947EVM

您好!

我目前正在使用 TPS25947EVM 评估板。

我使用通道4来测试 TPS259474L (锁存器+断路器):
=>限制:0.5A
=>输入:15V
=>定时器:18ms
=> dV/dt:对分析没有影响

但是、我遇到了低过流故障(0.6至1A 之间)启动阶段的问题。

实际上、在这种情况下、组件进入电流限制0.5A (Vout 低于 Vin)并等待热关断停止(例如、下面的中:以粉色表示 Vin、以蓝色表示 Iout、以绿色表示 Vout)。

在启动阶段、断路器版本上的限流器行为是否正常? (组件的滥用?) 我在数据表中找不到任何信息。

问题仍然是、如果故障略高于限值(0.7A、限值0.5A => 15s、截止时间为0.7A)、则跳闸时间可能非常长。

是否有解决方案可停止此"电流限制阶段"并恢复"断路器"模式?

提前感谢您的支持、  

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、

    欢迎使用 E2E  

    这是预期行为。 这些器件旨在在启动阶段进行电流限制、以减轻内部 FET 上的应力。

    此致、

    Rakesh