请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947EVM 您好!
我目前正在使用 TPS25947EVM 评估板。
我使用通道4来测试 TPS259474L (锁存器+断路器):
=>限制:0.5A
=>输入:15V
=>定时器:18ms
=> dV/dt:对分析没有影响
但是、我遇到了低过流故障(0.6至1A 之间)启动阶段的问题。
实际上、在这种情况下、组件进入电流限制0.5A (Vout 低于 Vin)并等待热关断停止(例如、下面的中:以粉色表示 Vin、以蓝色表示 Iout、以绿色表示 Vout)。

在启动阶段、断路器版本上的限流器行为是否正常? (组件的滥用?) 我在数据表中找不到任何信息。
问题仍然是、如果故障略高于限值(0.7A、限值0.5A => 15s、截止时间为0.7A)、则跳闸时间可能非常长。
是否有解决方案可停止此"电流限制阶段"并恢复"断路器"模式?
提前感谢您的支持、
此致、
纪尧姆