This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:效率和电源定序

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650860EVM-116, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124296/tps650864-efficiency-and-power-sequencing

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650860EVM-116TPS650861

电源团队、

我们有一位客户考虑使用 TPS650864为 Zynq UltraScale+供电。  您能回答几个问题吗?

如果他们获得了 TPS650860EVM-116、是否可以将器件配置为与 TPS650864完全相同?

他们需要在系统中额外增加一个降压、并希望它在电源定序中与降压2保持一致。  对于降压1和降压2、似乎可以使用 PG 信号。  是否有一种实际方法可以让降压6等待降压2和外部降压、而无需添加外部逻辑?

客户如何计算此 PMIC 的效率?  我们是否有电子表格或其他工具?

在109页、有一个 ITRAN 值用来计算电容。   您是否有您为此推荐的值?

谢谢、
Darren

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们现在有大量支持、但我将在接下来的2个工作日内回答您的问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    • TPS650860EVM 将附带预设 OTP 配置、但可根据本编程指南中的方法对寄存器进行调整:

      《TPS65086100非易失性存储器编程指南》

      TPS650864 PMIC 有不同的版本。 它们都有一个 OTP 发生器、可帮助配置 PMIC 寄存器以匹配所需的版本。 这些 OTP 发生器版本可在TPS650861产品页面上找到。 向下滚动到"设计工具和仿真"部分、您将找到所有可用的 OTP 发生器。  

    • TPS650864x PMIC 已进行预编程、因此如果您希望 BUCK6启用基于外部降压、我建议您使用用户可编程 的 TPS650861。 可以使用我之前提到的 OTP 发生器对该 PMIC 进行编程、以匹配任何 TPS650864x 版本。 设置寄存器以匹配所需的变体后、您可以进入"make changes to the CTLx and PGOOD 定序"以满足您的需求。

      例如、您可以将 BUCK6设置为通过 PMIC 上的 CTLx 引脚之一启用。 接下来、使用外部降压转换器的 VOUT 或 PGOOD 将 CTLx 引脚拉至高电平并启用 BUCK6。 为了提高安全性 、您还可以将 BUCK6使能逻辑与其他内部 PGOOD 信号绑定、以确保在某些电源轨之前不会激活。 如果外部降压转换器具有 PGOOD 输出、我建议您使用该输出代替 VOUT、以确保外部降压转换器在启用 BUCK6之前保持稳定。 请注意、CTLx 引脚通常在1.8V 逻辑电压下运行。

    • 我们没有用于计算效率的电子表格、但我们有此应用报告可能有用: 计算效率(修订版 A)-德州仪器
       TPS650864数据表中的第7.13节也有一些效率数字。

    • ITRAN 取决于客户用例、因此我们不提供推荐值。   TPS650864数据表第9.2.3节中的图可能作为示例工作、但我会尝试根据您的特定系统定制 ITRAN。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的全面回答。

    数据表中没有很多关于如何计算 Itran 的值的信息。  斜升期间的峰值电流是否为要使用的最佳值?  您还能提供其他任何指导吗?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我相信 ITRAN 与您在运行期间预期看到的任何负载阶跃更相关。 如果您的组件将打开或关闭并显著改变降压转换器上的负载 、您将在短时间内看到电流升高(或降低)。 ITRAN 值应是预期在降压转换器上看到的最大步长(最大瞬态大小)。 如果您有多个外围设备可以同时打开/关闭、我认为最好使用 ITRAN 值规划最坏情况下的电流阶跃。

    此致、

    James