主题中讨论的其他器件: TPS650860EVM-116、 TPS650861
电源团队、
我们有一位客户考虑使用 TPS650864为 Zynq UltraScale+供电。 您能回答几个问题吗?
如果他们获得了 TPS650860EVM-116、是否可以将器件配置为与 TPS650864完全相同?
他们需要在系统中额外增加一个降压、并希望它在电源定序中与降压2保持一致。 对于降压1和降压2、似乎可以使用 PG 信号。 是否有一种实际方法可以让降压6等待降压2和外部降压、而无需添加外部逻辑?
客户如何计算此 PMIC 的效率? 我们是否有电子表格或其他工具?
在109页、有一个 ITRAN 值用来计算电容。 您是否有您为此推荐的值?
谢谢、
Darren