This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:器件选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ24190, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126120/bq24190-part-selection

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他部件:BQ25601DBQ25611D

大家好、

客户希望通过 USB 端口或适配器为密封终端产品中的单节3500ma 电池充电。 它们只需使用单个连接器(USB A 至微型)即可连接到充电选项。

其余要求为:
-无双输入
需要 BC1.2主检测
必须具有 DP/DM 检测  
可以自动选择500mA/1.5A USB 充电
- 连接充电器时无需 OTG

BQ24190是否 起作用? 如果不是、您能否建议另一个最适合的器件?

谢谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    是基于提供的要求列表、BQ24190将起作用。 BQ25601D 和 BQ25611D 也是满足您要求的选项。 这两款器件也比 BQ24190新。  

    此致、

    Garrett