Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ24190, BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24190 主题中讨论的其他部件:BQ25601D、 BQ25611D
大家好、
客户希望通过 USB 端口或适配器为密封终端产品中的单节3500ma 电池充电。 它们只需使用单个连接器(USB A 至微型)即可连接到充电选项。
其余要求为:
-无双输入
需要 BC1.2主检测
必须具有 DP/DM 检测
可以自动选择500mA/1.5A USB 充电
- 连接充电器时无需 OTG
BQ24190是否 起作用? 如果不是、您能否建议另一个最适合的器件?
谢谢!
此致、
Marvin