This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:Vrms 设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123577/ucc28070a-vrms-setup

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、

我们的客户对 UCC28070A 有疑问、当您可以实现最大功率或仅达到最大功率的一半时、我们如何使用此 IC 设置特定的 Vrms? 它是否看起来是通过乘法器 IMO 电流设置实现的? 对吗?

例如、当您的电压高于200Vrms 时、用户可以提供最大功率、而低于200Vrms 仅为最大功率的一半、或者这不是此 IC 支持的功能吗?

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的查询。 我目前正在研究这个问题、我遇到了 Mathcad 许可问题。 我明天会回来。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、您正确的做法是、必须针对 IMO 乘法器设置执行此操作。 RIMO 电阻器必须根据线路条件而变化、您希望在该条件下将功耗降低一半。

    让我用一个简单的示例进行解释。 假设您已根据 Excel 计算器设计系统、并且具有以下值:PoUT = 1320W、Rs=23.7欧姆、RIMO=24.3k、 NCT =100、Efficiency = 0.95和 Vvao (max)= 5V -这是控制功率输出的参数。

    Vvao 基于输出功率和输入电压量化二进制电平的变化由以下公式给出:

    下图显示了当 PoUT 处于满负载状态、然后降低至其额定值一半时的图形变化。 我们可以看到、Vvao 几乎逐因素降低。

    现在、如果我们使用以下公式计算两种情况的 IMO 电流、

    提供的功率随 IMO 电流而变化、如下所示:  

    您需要做的是、将这两种情况结合使用比较器和外部逻辑来更改 Rimo、从而根据输入电压控制输出功率。 一种可能的实现方式  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、我非常感谢您花的时间以及您对问题的透彻回答。

    就像 FYI 一样、这是我的第一个通用 PFC 设计。

    不过、我还有一些问题要问:

    1) 1)您能否给出 Vvinac_pk (Vrms)和 Kvff_up ((Vrms)的函数定义?

    2) 2)我已经多次阅读 UCC28070A 的"量化电压前馈"部分、但我在理解您在这里提到的内容时遇到了困难。 我重点介绍了我会感到困惑的段落、但更具体地说、当这些语句表示每个 Qvff 具有最低和最高的最大功率水平时、这些语句意味着什么。 我认为您绘制的前两个数据集突出了这些注释。  

    我对 Qvff 的理解以及需要它的原因和使用方法非常有限。 我看到了方程式、但我没有直观的理解。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的友好话语。  

    当然、我们可以共享函数定义、但这些定义是通过在数据表中重新排列术语13、14和18获得的。 由于 Mathcad 问题、我将在一天或两天内完成该操作。

    2.在特定容器内、假设我们取容器2、其中 Vinac (pk)介于1和1.2V 之间。 现在、Kvff 是一个常数、表示二进制中心输入电压的缩放方形值。 因此、它将是(((1+1.2)/2)^2/1.414 = 0.6。 值1.414用于将峰值转换为 rms 值。 现在、在特定的容器内、该值将保持恒定、现在如果输入电压下降、该中心值的任一侧、则向上或向下调整 Vvao 以进行补偿。 这就是你看到 Vvao 三角波形的原因、就像我所附的第一张图中一样。

    下面的蓝线对应于大约0.76的 Vinac、我们可以看到、随着输入电压降低、功率线性下降到零。 IMO 的变化介于130uA 和171uA 之间、如数据表中所示、Vvao 通过增大和减小来保持功率水平、如上图所示进行调节。 如果 Vvao 设置为最大值5V、则较低的功耗将对应于容器的下限、而较高的功耗将是容器内的另一个极端值。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    这些功能是否有更新?

    我已附上一个电子表格、其中显示了我在计算 RIMO 电阻器值时的第一次尝试、该值可确保 PFC 级仅输出高达179Vrms 的1500W。

    让我解释一下我做了什么、看看你是否认为这是合理的。

    我首先修改了 Vin 峰值电压边界、因为我的输出为390、Kr 为0.00767。 将其转换为 RMS (最右列)、并确定我要使我的半功率达到全功率限制的级别。 我选择了以红色突出显示的5级。

    然后、我通过(17*E-6 * 1.65 *(5-1))/(1.604)= 69uA 计算 I_IMO。

    然后,在1500W 的输出功率(1500/179)*SQRT (2)=11.8Arms 时计算 I_pk。

    然后使用 Rimo 方程、(0.5* 11.8 * 3.33)/(50 * 69E-6)= 5.6k。

    因此、我通过计算该 Rimo 值的理解是、使用5.6k 时、这将仅允许高达179Vrms 的1500W。 ("Rimo_Half_Power")。

    然后、我重新执行该过程、但现在使用6级 Vinac 值(1.95和2.25)计算 I_IMO、然后计算 I_pk、最后是"Rimo_full_Power"。

    因此、通过查看您的图表、我可以使 Rimo1 = 5.6k、Rimo2 = 5.6k。

    如果我的计算或理解有误或正确、请告诉我、谢谢 Harish!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    很抱歉我迟到了。 根据目标功率级别改变 RIMO 的概念是可以的。 我认为选择的电平也是可以的。 因此、基于此 UCC28070、将基于与 Rimo1相对应的1250W 对 level1-level5进行功率限制、对于3000W 的下一个更高功率、将基于 Rimo1和 Rimo2。  请查找我随附的 Mathcad 文件的 pdf 版本。 我只需将 Mathcad 打印为 pdf 格式、就可以对其进行整理。

     e2e.ti.com/.../mathcad.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Harish