This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:高负载时的 MOS 开关损耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126225/lm25149-mos-switching-loss-at-high-load

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件: LM25117

大家好、

下面是我客户的规格、我很惊讶"高侧"MOS 功率损耗远低于我预期的值以及我在其他工具中计算出的值、  

计算器显示、20A 时高侧约为1.6W、

但我使用其他工具发现、在相似的 MOS 规格下、高侧 MOS 功率损耗应约为3.014W、远高于计算器结果。

虽然 MOS 并不完全相同,因为这个工具只能选择 TI 的 MOS,但是它们非常相似,不管是 Qgd 还是 Rson。

总之、我 想知道我输入了什么错误吗? 或者、LM25149是否有该工具不知道的特殊机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    功率 MOSFET 计算器和快速入门应使用相同的公式。 Quickstart 计算器具有更精确的驱动器电阻和死区时间数字。

    FET 完全相同。 RDSON 和 QG 是不同的。

    此外、功率 MOSFET 计算器似乎使用 RDSON 的最坏情况值。

    还要确保低侧 FET QOSS 相同。 QOSS 损耗实际上出现在高侧 FET 上。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Murray、

    我应该坚持使用 计算器。

    那么、有一个问题 LM25117和 LM25149哪一个具有更低的高侧 MOS 开关损耗?

    尽管 LM25525的 Rdrive 更低、但 LM25117 VCC 更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    高侧开关损耗与栅极驱动电流有关。

    这些器件具有相似的电流、因此开关损耗应该相同。

    VCC 越高、RDSON 越低、导通损耗越低、但 VCC 越高、QG 总电流越高、栅极驱动器损耗越高。

    如果您的逻辑电平 FET 的 Vth < 3V、我建议您使用 LM25149。 米勒平坦电压(Qgd 电压)应小于4V。

    -奥兰多