主题中讨论的其他器件: LM25117
大家好、
下面是我客户的规格、我很惊讶"高侧"MOS 功率损耗远低于我预期的值以及我在其他工具中计算出的值、
计算器显示、20A 时高侧约为1.6W、


但我使用其他工具发现、在相似的 MOS 规格下、高侧 MOS 功率损耗应约为3.014W、远高于计算器结果。
虽然 MOS 并不完全相同,因为这个工具只能选择 TI 的 MOS,但是它们非常相似,不管是 Qgd 还是 Rson。
总之、我 想知道我输入了什么错误吗? 或者、LM25149是否有该工具不知道的特殊机制?