This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:器件更改

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125722/ucd90320-device-change

器件型号:UCD90320

你(们)好  

我在建立系统文件时选择了错误的器件 ID。

1.您能帮助指导我如何修改设备 ID 吗?

2.如果无法修改,您是否知道如何将整个设置从 .tifsp 复制到 B.tifsp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、无法修改 tifsp 以在器件之间切换。

    DEVICE_ID 是从0xFB 命令(DEVICE_ID)返回的值。 您有 UCD90320器件吗?

    请发布以下帖子

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/196/t/1125723 

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    感谢您的帮助、我们只需使用 U90320的 CRB 进行在线光刻编程、即可将.xml U90320U 编程到 U90320、现在已经取得了成功。

    在以联机模式导入.xml 文件后、无论器件 ID 是否带有后缀 U、它都将显示以下消息。

    您知道这意味着什么吗?

    *我不知道您是否可以阅读繁体中文,它显示“无法 将 类型 TIDP.PMBus.ImportExport.ProjectData 转换为类型 h”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的修改不正确。

    请提供这两个文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    1.错误消息

    我使用  此由离线模式生成的项目文件来更新 U90320的 EVM。

    e2e.ti.com/.../A2_5F00_UCD90320-3.0.0.3029-Address-17-Project-File_5F00_20220811.xml

    -

    此项目文件是通过 EVM 的在线模式导出的、该模式首先通过上述项目文件进行编程。

    *如果您再次导入以上项目文件,它也会显示错误消息。

    e2e.ti.com/.../A1_5F00_UCD90320_5F00_20220815.xml

    -

    -

    2.另一个问题,是否有文字限制?

    编程后、尽管逻辑是相同的、但我发现一些"名称"混乱。

    -

    例如、我将 GPI1设置为 A、将 GPI2设置为 B、将 GPI3设置为 C

    编程后、它可能变为:

    GPI1:B

    GPI2:C

    GPI3:GPI3#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以忽略该错误、但导入将成功。 请共享您的 GUI 版本

    能否提供 GPI 名称更改的快照?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    1. GUI 版本为7.7.1

    -

    2.我发现这个问题可能与引脚组的数量有关。

    -

    如果我使用具有更多引脚集的系统文件对 EVM 进行编程。

    然后、我使用另一个系统文件对 EVM 进行编程、 该文件具有较少的引脚集、这种网络名称问题、向其他人移位或重命名将会发生。

    但是、这些逻辑设置在我设置时看起来会被修改。

    (1)引脚设置较少的系统文件、离线模式

    (2) 引脚设置较少的系统文件、在线模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815的第5.5节 

    此致

    Yihe