This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90xxx 裕量调节电路设计工具问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124943/ucd90320-question-for-ucd90xxx-margining-circuit-design-tool

器件型号:UCD90320

您好:

表单末尾有"Vout_overshoot"部分。

我是否 可以知道这种过冲何时发生?

1.每次此 VR 启动时 、无论是否启用裕度功能。

2.只有在启用裕度功能时才会发生这种情况。

如果答案是 场景2、我是否可以 通过启用裕度函数来避免此过冲?此 VR 启动后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当裕度功能启用且与 VR 启动无关时、可能会发生过冲。 因为在 VR 的输出电压高于 POWER_Good 阈值之前、裕度不能打开。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    减少过冲的解决 方案之一是增大允许 Vout_step。

    您知道我可以在哪里设置它吗?

    让我以 P5V 为例。

    电源正常设置为4.5V (-10%)、高裕度为5.25V (+5%)、低裕度为4.75V (-5%)

    (a)当 P5V 仅达到电源正常状态并且我启用裕度功能时、无论我设置裕度高还是裕度低、都将发生过冲?

    (B) P5V 在正常电压上稳定后,5V:

    B-1:如果我启用裕度高,将发生过冲,对吧?

    B.2:如果我启用裕度低,是否会发生下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可能看不到过冲

    请参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva845

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    我知道结果只是计算、需要测量实际值。

    但我想知道会发生哪种情况过冲。

    1.如果我启用裕度高/低"同时"Vout 超出电源正常设置点但仍在上升、是否会发生这种情况?

    2.如果我启用裕度高的"在 Vout 稳定之后"、会发生什么情况?

    3.如果我启用裕度低"在 Vout 稳定后"会发生什么情况? 是否会出现下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可能会在开始时误解您的问题。

    表单中提到的过冲涉及电源的软启动。  

    此时未启用裕量调节、但由于存在 C1、因此可能会产生一些影响。

    请参阅第2.5节和第3节 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    减少过冲的解决 方案之一是增加允许 Vout_step。

    您知道我可以在哪里设置它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在电子表格中、您可以增加 VOUT_STEP

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    因此、该 Vout_step 仅存在于 Excel 格式中、 我无法通过 Fusion Digital Power Designer 进行设置、对吧?

    -

    如果答案正确、我想知道该系数 实际上是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅第2.2节 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845 、了解 VOUT_STEP 的工作原理。

    此致

    Yihe