您好:
表单末尾有"Vout_overshoot"部分。
我是否 可以知道这种过冲何时发生?
1.每次此 VR 启动时 、无论是否启用裕度功能。
2.只有在启用裕度功能时才会发生这种情况。
如果答案是 场景2、我是否可以 通过启用裕度函数来避免此过冲?此 VR 启动后?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
表单末尾有"Vout_overshoot"部分。
我是否 可以知道这种过冲何时发生?
1.每次此 VR 启动时 、无论是否启用裕度功能。
2.只有在启用裕度功能时才会发生这种情况。
如果答案是 场景2、我是否可以 通过启用裕度函数来避免此过冲?此 VR 启动后?
您好 Yihe:
减少过冲的解决 方案之一是增大允许 Vout_step。
您知道我可以在哪里设置它吗?
让我以 P5V 为例。
电源正常设置为4.5V (-10%)、高裕度为5.25V (+5%)、低裕度为4.75V (-5%)
(a)当 P5V 仅达到电源正常状态并且我启用裕度功能时、无论我设置裕度高还是裕度低、都将发生过冲?
(B) P5V 在正常电压上稳定后,5V:
B-1:如果我启用裕度高,将发生过冲,对吧?
B.2:如果我启用裕度低,是否会发生下冲?
你(们)好
您可能看不到过冲
请参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva845
此致
Yihe
你(们)好
我可能会在开始时误解您的问题。
表单中提到的过冲涉及电源的软启动。
此时未启用裕量调节、但由于存在 C1、因此可能会产生一些影响。
请参阅第2.5节和第3节 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845
此致
Yihe
你(们)好
请参阅第2.2节 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845 、了解 VOUT_STEP 的工作原理。
此致
Yihe