This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输出二极管组件审核

Guru**** 2536760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126774/lm5069-output-diode-component-review

器件型号:LM5069

大家好、团队、

因此、我使用 SS38作为输出二极管。 电源为60V 和6A。 该二极管是否合适或我是否需要更改它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    SS38 肖特基二极管足以满足您的规格要求。

    此致、

    Rakesh