请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好、团队、
因此、我使用 SS38作为输出二极管。 电源为60V 和6A。 该二极管是否合适或我是否需要更改它?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
因此、我使用 SS38作为输出二极管。 电源为60V 和6A。 该二极管是否合适或我是否需要更改它?
谢谢