This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:复位条件

Guru**** 2814195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124086/bq3050-reset-condition

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、团队、

查找以下查询的解决方案:  

1.电池组  RSOC 在复位前为10%,在复位后变为0 ...为什么?  我更改了电池模式寄存器并反映其值,执行了复位。

2.何时应使用 RESET 命令?  用途

3.复位后是否需要上载.senc 文件和校准值?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq3050在器件复位时估算电池组的初始容量、这是电池芯首次连接到应用电路时的情况。 初始全充电容量(FCC)是数据闪存参数的直接副本、即满充电容量。 初始 RM 和 RSOC 使用已编程锂离子化学成分(默认 ID0100)的开路电压(OCV)特性、EDV2上的 DOD 和 Qmax Pack 进行估算。 这可提供合理准确的 RM 和 RSOC、但需要学习电池容量才能找到准确的 FCC、RM 和 RSOC。 在电池电量学习期间、将学习并更新 EDV2上的满电量和 DOD。  

    Qmax 用于估算初始容量(RM 和 RSOC)、并在器件复位时结合电池电压和编程的化学成分信息进行估算。

    何时应使用重置命令?  用途

    可以返回到密封模式。

    复位后是否需要上载.senc 文件和校准值?

    复位后无需上传.senc 文件也无需校准。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.复位不会使电池返回密封模式。 我尝试了两个电池 BMS。

    n`t 复位后,RSOC 持续显示0%,即使电池充电电压高于3.7V 也是如此。不知道为什么?

     3:RCA 和 FD 位仍然开启。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    不建议经常重置此监测计。

    您可能看到0% RSOC 的原因是、可能是在高 DOD 点进行了 OCV 测量、而剩余容量可能接近于零或零。  

    请共享日志文件以更好地调试此问题吗?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我们正在执行重置,因为我们不知道哪个参数需要执行重置条件.....

    在这里,我要随附.gg 文件 FYR。

    请告诉我们,如果您需要其它信息.... e2e.ti.com/.../bQ3050_2D00_7Ah.zip

    供参考:这是我的电池(4S)设计要求:

    最大 电池组充电电压:16.4 (电池电压= 4100mV (最大值) ,EDV 固定方法。

    最大 电池组放电电压:12.8 (电池电压= 3200mV 最大值)之后,DSG MOSFET 必须关闭才能提供 0V 电池组输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您是否要附上日志文件(此文件记录电池状态、标志、电压、电流等)。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找附件一。

    当电池电压放电超过 EDV2阈值时,我会看到跳转...我是否应该将 EDV2阈值从3500mV 降低到3300mV?

    e2e.ti.com/.../0207.DischargeNEWLogdata7A_5F00_with_2500_.log 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    的确、当电压放电超过 EDV2阈值时、会观察到跳变。 我 会降低 EDV2阈值以进行快速观察。



    您是如何获得 EDV2、EDV1和 EDV0的? 您提到过您使用的是修复方法。 我只是想知道您是如何计算固定 EDV 点的。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已从用于同一电池的旧智能电池得出此值。 此处未使用 GPCEVD。

    也是由此产生的:(TRM 1.4.4)

    将 EDV2降低至3300mV 是否可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有显示完全放电的良好 IVT 数据? 如果您有 EDV、我可以为您推导它。 从您提供的日志文件中、电流似乎不是恒定的。  

    将 EDV2降低至3300mV 是否可以解决此问题?

    降低 EDV2肯定会导致 RSOC 在该点不跳转、但我无法保证稍后不跳转。 为确保这一点、建议 EDV2为 RSOC 的7%。 该值可通过显示恒流放电的良好 IVT 数据进行计算。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、

    由于负载是固定电阻 器(7.5E),因此负载电流随着电压从16.8V 逐渐降低到14.4V (欧姆`s 定律)而降低。 因此不是恒定的。  

    BTW,IVT 数据意味着?  我没有 CC/CV 的电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、IVT 表示电流电压温度、这是我们的监测计用于预测 RSOC、RM、FCC 等的数据  

    由于您使用的是电阻负载、因此在放电期间很难进行库仑计数。 因此、我建议将 EDV2降低到属于您的应用范围的合理值。 您可以尝试执行此操作并查看预测的 RSOC。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将尝试降低 EDV2。

    EDV2值改变后是否必须复位?

    同时,您能向我推荐任何供应商/型号来记录 IVT 数据吗? 如果有任何经济高效的方法或 DIY 方法、请感谢...

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDV2值改变后无需复位、只需确保在改变值后写入数据闪存即可。  

    现在我在家处理个人问题、但我将在第二个问题上与您联系。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的第二个问题、 您是否询问是否有公司可以获取 IVT 数据? 大多数客户自己获得 IVT 数据。

    如果我是亲自工作、我会要求您使用的电池、然后在电池上运行放松放电。 如果这不是一个急冲、我可以在下周的实验中进行此操作。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我要求提供可用于获取 IVT 数据的仪器及其型号。  

    我现已按以下方式更新了固定 EDV 值,我将在测试后更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、
     
    您应该使用监测计 EVM 来收集数据。 如果 您有 maccor 或 Arbin 机器、也可以使用它。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、

    如果您可以从实验中使用的型号中建议任何型号、请表示感谢...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这是受限信息、我们不向客户提供或建议客户在德州仪器以外的产品上购买什么。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。

    我的所有参数都有我的.gg 文件(以前发送过)

    在考虑到我的设计要求的参数中、您是否发现有任何差异? 我想知道 SBS Config 中的设计电压值。   

    我的电池(4S)设计要求:

    最大 电池组充电电压:16.4 (电池电压= 4100mV (最大值) ,EDV 固定方法。

    最大 电池组放电电压:12.8 (电池电压= 3200mV 最大值)之后,DSG MOSFET 必须关闭才能提供 0V 电池组输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我在您的设计中没有发现任何差异。  

    通常、客户只需按照 GPCCEDV 指南查找 EDV 放电率和温度的补偿值即可。 但是、我看到您使用的是 EDV 修复方法、是否有特定的原因需要使用 EDV 修复方法?  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t GPCCEDV,使用特定的精密仪器(如果出错,请更正 ME)需要 IVT 数据。目前我们没有这样的数据。

    因此、我们选择使用固定 EDV 方法并运行多个充电-放电周期。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    只要 处于室温、并且您已经完成了自己的测试、EDV 固定方法就应该可以了(客户应该对其进行测试并确保其按预期工作)。  

    对于 GPCCEDV,使用特定的精密仪器需要 IVT 数据(如果出错,请更正 ME)  
    您是正确的、GPCEDV 需要 IVT 数据。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、

    需要知道的一点是:如果我想为电池充电,RSOC = 100%@ 16.4V 电池组(I.e 每个电池的电压充电高达4100mV),我是否需要将设计电压参数(SBS 配置)设置为16.4V 而不是16.8V?

    如果是,是否要更改任何其他参数以实现此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    正确、设计电压(0x19)应设置为所需的最大电压、以便监测计检测到完全充电。

    此外、请参阅第1.5.6节"一次充电终止"。  您还可以监控[FC]标志、设置时表示已达到充满电。 FC 位在 BatteryStatus 寄存器中。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全放电也同样适用吗?

    由于 FD 在达到 EDV0阈值之前已设置...目前,我正在根据我们的要求监控电池电压的充电和放电周期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 EDV0设置为等于您的终止电压?  

    此外、这里还提供了有关固定 EDV 方法的良好指南。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737790/bq78350-r1-how-to-set-fixed-edv0-1-2?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EDV0#

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终止电压?  您是指 CUV 吗?

    在本例中,CUV = 3190mV,EDV0= 3200mV。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CUV

    在电池欠压条件下、检查应设置的 TDA 和 FD 标志。 此外、 DSG FET 应关闭、且应设置安全状态中的 CUV 标志。

    如果您的其中一个电池满足此标准、则将设置 FD。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jose、

    如果我想为电池充电,RSOC = 100%@ 16.4V 电池组(I..每个电池电压充电高达4100mV) ,我需要考虑以下参数,如果我缺少任何参数,请更正我:  

    1、设置设计电压(0x19)= 16400mV

    2.保持充电电压= 16500mV

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    此外、应在电池制造商数据表中注明设计容量。

    另请参阅 TRM 中的第1.5.6节"主充电终止"。

    此主题的方向与最初陈述的主题不同、如果问题与主题不同、请打开新主题。 这些主题帖还有助于帮助有相同问题的其他客户。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢