Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
大家好、团队、
查找以下查询的解决方案:
1.电池组 RSOC 在复位前为10%,在复位后变为0 ...为什么? 我更改了电池模式寄存器并反映其值,执行了复位。
2.何时应使用 RESET 命令? 用途
3.复位后是否需要上载.senc 文件和校准值?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
bq3050在器件复位时估算电池组的初始容量、这是电池芯首次连接到应用电路时的情况。 初始全充电容量(FCC)是数据闪存参数的直接副本、即满充电容量。 初始 RM 和 RSOC 使用已编程锂离子化学成分(默认 ID0100)的开路电压(OCV)特性、EDV2上的 DOD 和 Qmax Pack 进行估算。 这可提供合理准确的 RM 和 RSOC、但需要学习电池容量才能找到准确的 FCC、RM 和 RSOC。 在电池电量学习期间、将学习并更新 EDV2上的满电量和 DOD。
Qmax 用于估算初始容量(RM 和 RSOC)、并在器件复位时结合电池电压和编程的化学成分信息进行估算。
何时应使用重置命令? 用途
可以返回到密封模式。
复位后是否需要上载.senc 文件和校准值?
复位后无需上传.senc 文件也无需校准。
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose、
我们正在执行重置,因为我们不知道哪个参数需要执行重置条件.....
在这里,我要随附.gg 文件 FYR。
请告诉我们,如果您需要其它信息.... e2e.ti.com/.../bQ3050_2D00_7Ah.zip
供参考:这是我的电池(4S)设计要求:
最大 电池组充电电压:16.4 (电池电压= 4100mV (最大值) ,EDV 固定方法。
最大 电池组放电电压:12.8 (电池电压= 3200mV 最大值)之后,DSG MOSFET 必须关闭才能提供 0V 电池组输出。
请查找附件一。
当电池电压放电超过 EDV2阈值时,我会看到跳转...我是否应该将 EDV2阈值从3500mV 降低到3300mV?
e2e.ti.com/.../0207.DischargeNEWLogdata7A_5F00_with_2500_.log
您是否拥有显示完全放电的良好 IVT 数据? 如果您有 EDV、我可以为您推导它。 从您提供的日志文件中、电流似乎不是恒定的。
将 EDV2降低至3300mV 是否可以解决此问题?
降低 EDV2肯定会导致 RSOC 在该点不跳转、但我无法保证稍后不跳转。 为确保这一点、建议 EDV2为 RSOC 的7%。 该值可通过显示恒流放电的良好 IVT 数据进行计算。
此致、
何塞·库瑟
噢。
我的所有参数都有我的.gg 文件(以前发送过)
在考虑到我的设计要求的参数中、您是否发现有任何差异? 我想知道 SBS Config 中的设计电压值。
我的电池(4S)设计要求:
最大 电池组充电电压:16.4 (电池电压= 4100mV (最大值) ,EDV 固定方法。
最大 电池组放电电压:12.8 (电池电压= 3200mV 最大值)之后,DSG MOSFET 必须关闭才能提供 0V 电池组输出。
您好!
您是否将 EDV0设置为等于您的终止电压?
此外、这里还提供了有关固定 EDV 方法的良好指南。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737790/bq78350-r1-how-to-set-fixed-edv0-1-2?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EDV0#
此致、
何塞·库瑟