This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:BST 同步

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124855/lp8864evm-bst-sync

器件型号:LP8864EVM

根据 LP8864的数据表、如果使用外部 BST 同步输入、则应选择具有外部频率的最接近的升压频率选项 RBST_SET 电阻器。 我想知道为何会有这种限制,如果不能满足这一条件,后果将会怎样。 当我将200kHz 的外部 BST 同步输入与3.92kΩ RBST_SET 配合使用时、EVM 也可以正常工作。

另一个问题是扩频功能是否可以减少纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingguo,

    我们的专家 因公出差、 将在 8月12日之前回复您。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。还有另一个问题要问。当 LP8864启动时、 为什么 Vout 从 VIN 上升到 Vint、为什么设置比输出电压大得多的初始电压电平、以及如何实现它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingguo,

    感谢您的理解。 我将与专家联系,看看他是否有时间很快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingguo

    问题1:您可以在数据表中看到这一点。 如果 BST_SYNC 丢失、器件将遵循 BST_FSET。 如果频率发生剧烈变化、它将会遇到一些问题。 我们建议将这两个值设置为最接近的值。

    顺便说一下、客户为什么要将这些值设置为不同的值?

    问题2:扩频功能无法降低纹波、它会影响 EMI 性能。

    问题3:我无法理解您的问题、Vint 是 Vinit 吗? 它是调整余量控制的影响。