请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8864EVM 根据 LP8864的数据表、如果使用外部 BST 同步输入、则应选择具有外部频率的最接近的升压频率选项 RBST_SET 电阻器。 我想知道为何会有这种限制,如果不能满足这一条件,后果将会怎样。 当我将200kHz 的外部 BST 同步输入与3.92kΩ RBST_SET 配合使用时、EVM 也可以正常工作。
另一个问题是扩频功能是否可以减少纹波?