This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR021205:等效电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR021205, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126523/dcr021205-equivalent-circuit

器件型号:DCR021205
主题中讨论的其他器件: LM5180

大家好、

客户正在使用 DCR021205P、但库存非常有限。

现在、客户正在为他们的设计寻求替代解决方案、并想知道我们是否可以建议一 个2部件或3部件电路解决方案、该解决方案的功能类似于 DCR021205、能够从12V 电压生成非常安静的+5V 和-5V (输入电压范围为10.8V 至13.4V、 12V 额定电压)电池和电流消耗>= 400mA。

我想使用一个隔离式直流/直流转换器、后跟2个具有低纹波电压的 LDO 来生成正负电压。 这是否起作用?

我希望你能提供帮助。

谢谢!

此致、

Marvin