Other Parts Discussed in Thread: DCR021205, LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5180
大家好、
客户正在使用 DCR021205P、但库存非常有限。
现在、客户正在为他们的设计寻求替代解决方案、并想知道我们是否可以建议一 个2部件或3部件电路解决方案、该解决方案的功能类似于 DCR021205、能够从12V 电压生成非常安静的+5V 和-5V (输入电压范围为10.8V 至13.4V、 12V 额定电压)电池和电流消耗>= 400mA。
我想使用一个隔离式直流/直流转换器、后跟2个具有低纹波电压的 LDO 来生成正负电压。 这是否起作用?
我希望你能提供帮助。
谢谢!
此致、
Marvin