This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于降压充电

Guru**** 2533890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121555/bq24800-about-buck-charging

器件型号:BQ24800

BQ24800降压充电的更多信息、

(1)请教授降压充电的最大占空比(%)。

我们将使用最大17.6V 的4节电池 我们想知道电池的最低输入充电电压(17.6V)。

我们认为此 VinMinForCharge 至17.6V 电压的计算方法为  

VinMinForCharge×最大占空比(Ton 最大值/T)= 17.6V。

因此、请教授上述未知的最大占空比(Ton max/T)以计算 VinMinForCharge

如果计算方法不符合上述目的、请进行教学。

(2)。 如果输入电压降至低于上述经过计算的 VinMinForCharge、充电将停止、因为充电器的输出电压低于电池17.6V?


(3)。 当(2)条件下 Vin 低于可充电至17.6V 时、如果 VCC 为

(4)。 当(2)条件 Vin 低于能够充电到17.6V 时、即使将充电电压电阻器0x15设置为 17.6V 或更高、充电器也无法输出17.6V 或更高电压、这是正确的吗?

(5)。 当(2)条件下 Vin 低于可充电至17.6V 时、即使将  充电电流电阻器0x14设置 为2A 等、 充电器也无法充电、因为 Vin 不够、是不是正确的?

(6)。 如果输入电压从下降状态返回并恢复到上述计算的 VinMinForCharge、是否会重新开始充电?

    此外、如果  VCC>BATT+ VSEEP RISE (最大520mV)  且 ACFET/RBFET 将导通、则 ACOK 将为高电平?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我测得的最大占空比为96%。 在为17.6伏电池充电时、转换器在最低18.10伏的电压下关闭。 请记住、这是一种粗略的测量。 此外、请记住、最大占空比可能由 BTST 电容刷新周期决定、我们不会对最大占空比进行规格说明。

    2.是的、充电将停止。

    3.可以、如果适配器低于电池(或 VCC–VSRN > VSLEEP)、则 ACOK 将变为低电平、ACFET/RBFET 将关闭。

    4、是的、如果适配器的电压低于17.6伏、则充电器的输出电压不能超过17.6伏。

    5.是的,如果适配器低于电池电压,充电器将无法充电。

    6.是的,如果适配器恢复正常,充电将重新开始。 ACFET/RBFET 将导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想确认是否正确理解了。 (很抱歉,我们现在无法通过 IVI 板进行实际充电测试。)

    >(2)。 如果输入电压降至低于上述经过计算的 VinMinForCharge、则充电会停止、因为>  充电器的输出电压将低于电池17.6V?

    >是,充电将停止。

    >(3)。  当(2)条件下 Vin 低于可充电至17.6V 时、如果 VCC 为

    >是,如果适配器低于电池(或  VCC –VSRN  > VSLEEP),则 ACOK 将变为低电平,ACFET/RBFET 将关闭。

    (1)。 当交流电压为18.2V (VCC-VSRN > VSLEEP)且电池电压为17.6V 时、 交流降压转换器输出为17.6V (交流电压为18.2V)、因此交流电无法为电池充电、因为降压转换器电压和电池电压相同。

    此时,降压转换器仍在继续运行,即使它无法充电?
    (降压转换器在 VCC-VSRN < VSLEEP?之前一直运行)
    或者、通过充电电流为0来停止降压转换器?

    (2).如果降压转换器在 VCC-VSRN <睡眠前仍无法充电、仍继续工作、是否有任何问题或通知? 还是没有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    1.如果不能充电,降压转换器将停止。

    2.降压转换器将继续充电,直到条件 VCC-VSRN > SLEEP 关闭 ACOK 为止。 没有任何疑虑或通知。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 以便确保。

    >1. 如果无法充电、降压转换器将停止。

    如果上述条件仍然开启 ACOK、降压转换器将保持工作状态、即使电池电量不能充电、因为降压转换器电压与电池电压相同? 还是降压转换器将通过检测充电电流是否为0而停止?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norimichi-San、

    让我们将所有内容保持在一个线程中。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124972/bq24800-about-sequence

    谢谢、

    Peng