Other Parts Discussed in Thread: TPS54618, TPS62816-Q1, TPS54519, TPS54678, TPS54719
主题中讨论的其他器件: TPS62816-Q1、 TPS54519、 TPS54678、 TPS54719
您好的团队:
我的客户按以下要求采购一台设备,您能帮助确认和推广吗? 提前通知 Tks。
1.与 TPS54618引脚相同
2. I max load >5A
输入电压为5V、输出电压为3.8V、1mA 至10mA 时的效率需要高于50%。