This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:在轻负载时的高效率器件建议

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618, TPS62816-Q1, TPS54519, TPS54678, TPS54719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126252/tps54618-high-efficiency-at-light-load-device-recommendation

器件型号:TPS54618
主题中讨论的其他器件: TPS62816-Q1TPS54519TPS54678TPS54719

您好的团队:

 我的客户按以下要求采购一台设备,您能帮助确认和推广吗? 提前通知 Tks。

1.与  TPS54618引脚相同

2. I max load >5A

输入电压为5V、输出电压为3.8V、1mA 至10mA 时的效率需要高于50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这里还有一个问题。 您是否在寻找此处的汽车器件?

    谢谢、Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvee:

     由于供应问题、客户更喜欢工业版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    明白。 有一个与 P2P 兼容的器件 TPS57114c、但它可以支持最大4A 负载。 我还建议查看 TPS62816-Q1等在轻负载条件下可提供良好效率但与 TPS54618器件不是 P2P 的新器件。

    此致、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvee:

     Tks 供您反馈、但当我检查  TPS57114c 的规格时、仅限 Q100版本。 并检查轻负载的效率可能很难赶上 1-10mA 时的效率需要高于50%。

     我做了如下研究:

    如果 与 TPS54618引脚相同、则选项如下:
    TPS54519 5A。 在5V 输入电压下、0-0.5A 负载的效率为45%-90%。
    2.TPS54678、6A、具有电流断续保护功能、0.5A 测试下的效率在6Vin 以下约为85%。

    3.TPS54719、7A、0-0.5A 负载、输入电压为5V 时、效率为35%-90%。

    但是、我无法在客户要求的情况下看到轻载测试数据。您能帮您检查吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我建议使用 Webench 获取轻负载条件下的效率数据。 所有器件都具有 Webench 模型。

    这些器件很旧、因此我们没有给定条件下的实验数据。  

    谢谢、Tanvee