Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, LM5175, LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176、 LM5177、 LM5175、
大家好、
我目前正在使用 LM5186-Q1、但由于最近半导体短缺、
我想将其专门用于降压、以减少使用的 MOSFET 数量。 这是可行的吗?
具体而言、将两个 MOSFET 留在降压侧、移除升压侧的 MOSFET、
并将电感器的输出端连接到输出旁路电容器。
升压侧 MOSFET 的栅极驱动线路断开。
使用条件如下。
输入电压: 23~25V
输出电压:14~16V (输出电流:0~1.5A)
FSW:450~550kHz
上述问题是因为数据表中未介绍升压侧的直通方法
(IC 没有降压/升压设置引脚)。 如果该 IC 没有升压直通功能、
请告诉我是否有办法通过外部电路或输入/输出电压设置等其他方法来避免这种情况。