This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:如何仅将 LM5176用于降压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, LM5175, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122303/lm5176-q1-how-to-use-lm5176-only-for-step-down

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176LM5177LM5175

大家好、

我目前正在使用 LM5186-Q1、但由于最近半导体短缺、

我想将其专门用于降压、以减少使用的 MOSFET 数量。 这是可行的吗?

具体而言、将两个 MOSFET 留在降压侧、移除升压侧的 MOSFET、

并将电感器的输出端连接到输出旁路电容器。

升压侧 MOSFET 的栅极驱动线路断开。

使用条件如下。

 输入电压: 23~25V

 输出电压:14~16V (输出电流:0~1.5A)

 FSW:450~550kHz

上述问题是因为数据表中未介绍升压侧的直通方法

(IC 没有降压/升压设置引脚)。 如果该 IC 没有升压直通功能、

请告诉我是否有办法通过外部电路或输入/输出电压设置等其他方法来避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、T-naka、

    感谢您通过 e2e 与我们取得成功。
    您的询问将在周末送达我。 我将在下周初查看您的问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、T-naka、

    LM5175、LM5176、LM5177和 LM5178基本上都使用控制方案、其中降压和升压模式是交错的。
    这些部件不能用作纯降压转换器、与输入和输出电压无关。 因此、不能绕过任何外部 FET。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答。

    我知道该 IC 仅用于4SW 运行。

    但是、客户(第1层)要求证明软件缓解措施无效。

    因此、请回答以下几个问题。


    1) 1)是否可以通过创建一个电路来监控 Vin 和控制 EN 引脚来运行

    因此、由于输入电压下降、它不会进入降压/升压或升压模式、因此它将始终处于降压模式?

    本例中的条件如下所示

    输入电压:21V

    输出电压:14~16V (输出电流:0~1.5A)

    FSW:450~550kHz

    2) 2)在降压模式下使用此 IC 时、实际测量结果确认升压开关打开

    低侧在启动时仅打开一次、之后低侧不打开。 因此、当我移除时

    升压侧的两个 SWS 绕过了高侧、该 IC 能够顺利降压。

    在这种情况下是否存在任何问题? 例如、如果该 IC 具有检测没有开关的功能

    在升压侧、它将进入强制关断状态。 (实际上、即使没有开关、此 IC 也能正常工作

    在升压侧。)

    3) 3)升压侧 SW 高侧自举电路是否具有 UVLO 功能?

    如上所述、即使升压侧没有开关、此 IC 也不会停止、因此似乎未检测到它。

    此时、移除的唯一器件是两个升压开关(高/低)、使 BOOT2电容器保持0.1uF。

    此外、升压高侧上的开关 D-S 短接(参见下文)。

    此致、
    T-naka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、T-naka、

    请理解、此概念超出了器件的推荐用例、TI 无法对此进行正式评论。
    如果客户希望以这种方式使用 LM5176-Q1、则在将来出现任何问题时、TI 将不会提供支持。

    要回答有关电气特性的问题:
    引导引脚有一个 UVLO 阈值(请参阅数据表的第8页): VUV (BOOT1、2)  BOOT1、2至 SW1、2 UVLO 阈值

    此外、还需要考虑其他参数(请参阅第5页上的绝对最大额定值):
    BOOT1、HDRV1相对于 SW1:最小值–0.3V、最大值8.5V
    BOOT2、HDRV2相对于 SW2:最小值–0.3V、最大值8.5V

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答。

    我知道、由于非标准使用、它超出保修期。

    在维护四个开关的同时、我们将探讨这种可能性

    MOSFET 的运行情况。