This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:最低充电和终止电流以及电池断开问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00669, TIDA-00668, BQ51003, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126265/bq51050b-minimum-charge-and-termination-currents-and-battery-disconnect-questions

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00669TIDA-00668BQ51003TIDA-00318

大家好、我正在开发一款产品、我计划将 bq51050B 用于 QI/WPC 无线充电。  我希望使用此特定 IC、因为它是一个"独立"充电器、不需要 I2C、其次是 Vout 适合直接为锂聚合物充电。  我已经开发了一个原理图、并附上了该图供您查看。  为方便起见、原理图中列出了一些问题。  我需要确保 bq51050B 确实能够与较小的250-300mAh 锂聚合物电池配合使用、因为该产品具有显著的尺寸限制、限制了我的电池尺寸。  

系统说明: 由 bq51050B 直接充电的250-300mAh 锂聚合物电池。  有一个简单的反向电池保护电路、它只是一个简单的 N-FET、具有适当的极性将 BAT-连接到 GND (系统其余部分使用 GND)。   由于电池容量相当低、并且此产品可能会在一段时间内不充电、因此我希望确保能够通过断开 bq51050B 与电池的连接来最大限度地减小 bq51050B 的静态电流、该静态电流指示为~12uA。  我在随附的原理图中建议了电池断开连接、这似乎可以正常工作、但您能否查看?  其次、对于最小 Ibulk (charg 电流)和 Iterm (终止电荷)电流的实际值有疑问。  下面提出了问题...

1) 1)使用~250-300mAh 电池时、我是否正确地认为可以将 Ibulk (充电电流)设置为~220mA 作为起点?  其次、作为一个如此小的电池容量、我希望能够具有~4mA 的低充电终止电流。  我不清楚这是否真正可行?   
 * bq5105x DS 似乎在规格中指示可编程的最小 Ibulk 为500mA?  
   如果正确、bq51050B 将不工作、因为我只有~250-300mAh 锂聚合物的空间。
 * Iterm ~4-5mA?  bq51050B 数据表似乎表明可设置的最小终止充电电流为~100mA?  是这样吗?
2) 如果 Icharge 和 Iterm 电流可以设置为满足我的需求、我必须找到一种方法来断开 bq51050B 与电池的连接、以消除~12uA 的恒定放电、因为该产品可能会长时间处于不会重新充电状态、而该恒定漏极对于 A 而言非常重要 低容量电池。  
 * 我能否使用简单的 N-FET 断开/连接 BAT-与 bq51050B、如 Q3所示、并使用 RECT 电压驱动栅极
             有多高?  看起来这应该可以正常工作、但我可能遗漏了什么?  是否最好进行高侧开关?
             是否有更好的建议来移除12uA Iq 并断开 bq51050B 与电池的连接?
3) 3)我正在使用一个将 BAT-连接到 GND 的简单 N-FET 反向电池保护电路(由系统其余部分使用)。  我假设在我的案例中、在示例原理图中显示 GND 的地方、这需要是 BAT-以避免任何争论、并且位于反向保护电路的电池侧、对吧?  即 -您可以在我的原理图中看到、我有一个调试焊接桥(SB2)将所有 PGND 连接到 BAT-以有效旁路 Q3 N-FET。

提前感谢您的帮助!!

e2e.ti.com/.../SFMu_2D00_Power-V1.0.0S-CH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、还有什么问题是有人可以通过任何方式向我发送一组用于 bq51050B EVM 的 Gerber 文件、其中显示了采用 WLCSP 封装的该器件的布局?  尝试在 PDF 用户手册中查看这一点并不容易。  如果使用 bq51050B 的项目或类似项目可用作 Altium 项目、则效果会更好。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的联系。 一位团队成员正在研究这一问题、并将在明天再次与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    "充电和 Iterm 电流"   

    1) 1)使用~250-300mAh 电池时、我是否正确地认为可以将 Ibulk (充电电流)设置为~220mA 作为起点? --- Bill J ---是的,但是 BQ51050B 将会失去500mA 以下的精度,如果您能够容忍+/-20%的充电电流,则可能会发生这种情况。

    其次、作为一个如此小的电池容量、我希望能够具有~4mA 的低充电终止电流。  我不清楚这是否真正可行? --Bill J --否--将终端设置为高于30mA。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    原理图审阅:

    1) R11 (R-FOD)--设置为大约225欧姆,430过高。  根据需要调整 R9。

    2) ROS 20k 非常适合低功耗应用

    3) R7 (项)需要增加至30mA 最小值

    4) 串联谐振电容器(C22、C26、C29)需要根据线圈和外壳进行调整,值作为占位符是可以的。

    5) Q2反向保护--看起来可以,这应该起作用

    6) Q3电池断开--可能出现问题,BQ5105XB 需要连接电池以开始充电,断开电路可能会阻止这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill 感谢 Ton 的回应。  最后一个问题是、如果我可以在某个位置获得采用 WLCSP 封装的 bq51050B 的完整布局吗?  EVM 不会显示一组光绘文件、这是我看到的唯一使用 WLCSP 封装的设计。  尝试关注 PDF 图像并不容易。  如果有一个 Altium 设计项目会更好、因此我只需查看实际的 PCB 文件、但 Gerber 就足够了。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    查看 TIDA-00669 Gerber 文件:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00669

    此外、TIDA-00668和 TIDA-00318的光绘文件也将正常工作、从 BQ51003微小更改至 BQ5105XB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill 我看到了 TIDA-00669该设计采用 DFN 样式封装。  TIDA-0068将起作用...

    现在更新我的 SCH 将发布修订后的 SCH、并提供您的审核建议...谢谢