主题中讨论的其他器件: TIDA-00669、 TIDA-00668、 BQ51003、 TIDA-00318
大家好、我正在开发一款产品、我计划将 bq51050B 用于 QI/WPC 无线充电。 我希望使用此特定 IC、因为它是一个"独立"充电器、不需要 I2C、其次是 Vout 适合直接为锂聚合物充电。 我已经开发了一个原理图、并附上了该图供您查看。 为方便起见、原理图中列出了一些问题。 我需要确保 bq51050B 确实能够与较小的250-300mAh 锂聚合物电池配合使用、因为该产品具有显著的尺寸限制、限制了我的电池尺寸。
系统说明: 由 bq51050B 直接充电的250-300mAh 锂聚合物电池。 有一个简单的反向电池保护电路、它只是一个简单的 N-FET、具有适当的极性将 BAT-连接到 GND (系统其余部分使用 GND)。 由于电池容量相当低、并且此产品可能会在一段时间内不充电、因此我希望确保能够通过断开 bq51050B 与电池的连接来最大限度地减小 bq51050B 的静态电流、该静态电流指示为~12uA。 我在随附的原理图中建议了电池断开连接、这似乎可以正常工作、但您能否查看? 其次、对于最小 Ibulk (charg 电流)和 Iterm (终止电荷)电流的实际值有疑问。 下面提出了问题...
1) 1)使用~250-300mAh 电池时、我是否正确地认为可以将 Ibulk (充电电流)设置为~220mA 作为起点? 其次、作为一个如此小的电池容量、我希望能够具有~4mA 的低充电终止电流。 我不清楚这是否真正可行?
* bq5105x DS 似乎在规格中指示可编程的最小 Ibulk 为500mA?
如果正确、bq51050B 将不工作、因为我只有~250-300mAh 锂聚合物的空间。
* Iterm ~4-5mA? bq51050B 数据表似乎表明可设置的最小终止充电电流为~100mA? 是这样吗?
2) 如果 Icharge 和 Iterm 电流可以设置为满足我的需求、我必须找到一种方法来断开 bq51050B 与电池的连接、以消除~12uA 的恒定放电、因为该产品可能会长时间处于不会重新充电状态、而该恒定漏极对于 A 而言非常重要 低容量电池。
* 我能否使用简单的 N-FET 断开/连接 BAT-与 bq51050B、如 Q3所示、并使用 RECT 电压驱动栅极
有多高? 看起来这应该可以正常工作、但我可能遗漏了什么? 是否最好进行高侧开关?
是否有更好的建议来移除12uA Iq 并断开 bq51050B 与电池的连接?
3) 3)我正在使用一个将 BAT-连接到 GND 的简单 N-FET 反向电池保护电路(由系统其余部分使用)。 我假设在我的案例中、在示例原理图中显示 GND 的地方、这需要是 BAT-以避免任何争论、并且位于反向保护电路的电池侧、对吧? 即 -您可以在我的原理图中看到、我有一个调试焊接桥(SB2)将所有 PGND 连接到 BAT-以有效旁路 Q3 N-FET。
提前感谢您的帮助!!