主题中讨论的其他器件:UCC28782、 TPS65987、 UCC24612
您好:
在 UCC28782EVM 文档中、他们提到了 PM110。
在任何地方都找不到它。
我们还没有准备好输出1000美元的美元用于除电子负载、可能是 HPIB 之外的任何其他器件的测试。
一个真正的问题是:当输出降至5V 时,UCC28782电路是否能保持其效率?
xmfrmr 在输出如此大的变化中的行为是怎样的? UCC28782的哪些特定控制方面可以实现这一目标?
我们了解 WT6636芯片的作用:但肯定无法控制 UCC2878。 如何比较 TPS65987与 WT6636?
如果对此作出任何澄清,将不胜感激