你(们)好
我读取 TPS53622寄存器0xAD、0xAE、但始终得到0x01。
但规格和 Fusion 设计工具显示为0x22、0x04
有什么问题吗?
谢谢、
Owen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Owen、
默认值0x38、0x29和0x2A 分别为0xD140、0xE808和0xE808。 通常、这些问题是由于读取器件而不是器件本身时出现问题。 它还怀疑正在读取的每个值都是2的幂;0x01是2^0、0x08是2^3、0x40是2^6。 这意味着 i2c 仅读取每字节一个"1"。 也可能是巧合。
如果您有 TI USB 转 GPIO 适配器 (https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO)、则可以更轻松、更直接地与芯片连接。 软件狗直接与 Fusion GUI 连接。
谢谢、
特拉维斯