This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622器件 ID

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122224/tps53622-tps53622-device-id

器件型号:TPS53622

你(们)好  

我读取 TPS53622寄存器0xAD、0xAE、但始终得到0x01。

但规格和 Fusion 设计工具显示为0x22、0x04

有什么问题吗?

谢谢、

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    0x22和0x04是正确的默认值。 您如何读取器件以获取0x01?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 i2cget 命令来读取它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是从所有寄存器获得0x01、还是仅从这两个寄存器获得0x01? 读取地址0x38、0x29和0x2A 的值应该不同。 此外、您是否已经测试了 i2c 设置是否能够与其他 i2c/PMBus 器件连接?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我读取了 Vout_command、它是实际值。 另外、0x38、0x29、0x2A 值分别对应于0x40、0x08、0x08 。

    是的、我可以通过我们的 i2c/PMBus 协议读取另一个器件。  

    谢谢、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    默认值0x38、0x29和0x2A 分别为0xD140、0xE808和0xE808。 通常、这些问题是由于读取器件而不是器件本身时出现问题。 它还怀疑正在读取的每个值都是2的幂;0x01是2^0、0x08是2^3、0x40是2^6。 这意味着 i2c 仅读取每字节一个"1"。 也可能是巧合。

    如果您有 TI USB 转 GPIO 适配器 (https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO)、则可以更轻松、更直接地与芯片连接。 软件狗直接与 Fusion GUI 连接。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    因为这条线程已经冷了两周、我将关闭这条线程以进行内部整理。 如果要重新打开该主题、请回复此帖子。

    谢谢、

    特拉维斯