Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS717, TPS7A52-Q1, TPS7A53-Q1, TPS7A54-Q1
您好!
如何控制 TPS71750-Q1中输出电压的上升时间。
谢谢、此致、
Thangaprabu S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS717, TPS7A52-Q1, TPS7A53-Q1, TPS7A54-Q1
您好!
如何控制 TPS71750-Q1中输出电压的上升时间。
谢谢、此致、
Thangaprabu S
尊敬的 Stephen Ziel:
我尝试将 CNR 电容器从10nF 更改为47nF。 但上升时间变化也不是必需的。 请找到下图
CNR=10nF。 上升时间(360uS)过快。 它会导致我的要求中的高浪涌电流值。 请参阅以下内容

CNR=47nF。 通过更改 CNR、可调整上升时间。 但这不是预期的结果。 0V 至2.5V 之间的时间变化很快、而2.5V 至5V 之间的时间变化缓慢。 同样、它会导致浪涌电流的值较高。 请参阅以下内容

请参阅下面的原理图

谢谢、此致、
Thangaprabu S
尊敬的 Stephen Ziel:
感谢您的支持。 已根据您的请求连接 VIN VS VOUT 的波形
当 CNR = 10nF 时、请参考下面的 VIN VS VOUT 波形。 黄色波形表示输入电压6V。 绿色波形表示 LDO 输出、即5V。 在这里、上升时间太短、导致浪涌电流过大。 该浪涌电流会导致启动期间6VO 线路出现尖峰问题。

当 CNR = 100nF 时、请参考下面的 VIN VS VOUT 波形。 通过改变 CNR、我们无法获得预期的上升时间。 从波形中可以清楚地看出、0至2.5V 的电压快速上升。 因此、我们无法控制浪涌电流。

我们的目标是控制 LDO 输出电压缓慢上升以降低浪涌电流。 从下面的波形中、绿色表示6V、这是 LDO 的输入和升压转换器(TPS61040-Q1)的输出、橙色表示 LDO 输出、即5V。 在5V 线路中、我们使用了10uF 的旁路电容器、这会导致巨大的浪涌电流、从而导致6V 线路中出现尖峰。 升压转换器无法提供600mA 峰值电流。
紫色表示 LDO 负载电流波形

请帮助您正确控制 LDO 的上升时间。 如果需要更多详细信息、请告诉我。
Thangaprabu 您好、
TPS717是一款较旧的器件、在器件内部的内部误差放大器内具有更大的共模电压。 该共模电压是导致输出电压初始阶跃的原因、遗憾的是我们无法使用电容器来降低该值。 您的最佳选择是将此器件更改为具有软启动功能的另一个器件。
以下是我们的 LDO 产品选择工具的链接:
https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html
您使用的器件是5V 输出、具有汽车级。 我会建议以下方法之一:
TPS7A52-Q1
TPS7A53-Q1
TPS7A54-Q1
谢谢、
斯蒂芬