This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何控制输出电压的上升- TPS71750-Q1

Guru**** 2385480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS717, TPS7A52-Q1, TPS7A53-Q1, TPS7A54-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125455/how-to-control-the-rise-of-output-voltage---tps71750-q1

主题中讨论的其他器件:TPS61040-Q1TPS717TPS7A52-Q1TPS7A53-Q1TPS7A54-Q1

您好!

  如何控制 TPS71750-Q1中输出电压的上升时间。

谢谢、此致、

Thangaprabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、

    数据表第7.3.3节对如何控制启动时间进行了良好的说明。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试通过 CNR 电容器调整上升时间。 但这个 CNR 电容器只会改变启动时间、而不是上升时间。请提供解决方案来减缓 LDO 的上升时间。

    谢谢、此致、

    Thangaprabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、

    增加 CNR 电容器应该会对上升时间产生影响。  内部快速充电电流是固定的、因此增加(或减少)导通时间的唯一方法是更改 CNR 电容器。  如果您没有看到所需的结果、能否提供一些示波器图、您的要求和原理图供我们查看?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Ziel:

    我尝试将 CNR 电容器从10nF 更改为47nF。 但上升时间变化也不是必需的。 请找到下图

    CNR=10nF。 上升时间(360uS)过快。 它会导致我的要求中的高浪涌电流值。 请参阅以下内容

    CNR=47nF。 通过更改 CNR、可调整上升时间。 但这不是预期的结果。 0V 至2.5V 之间的时间变化很快、而2.5V 至5V 之间的时间变化缓慢。 同样、它会导致浪涌电流的值较高。 请参阅以下内容

    请参阅下面的原理图  

    谢谢、此致、

    Thangaprabu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、

    感谢您提供此信息、能否查看 Vin 和 Vout?  

    有时、我们会在旧器件的导通波形中看到类似的步骤。  您是否可以在 Vin 斜升后切换 Ven、并查看导通是否仍有此步骤?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Ziel:

    感谢您的支持。 已根据您的请求连接 VIN VS VOUT 的波形

    当 CNR = 10nF 时、请参考下面的 VIN VS VOUT 波形。 黄色波形表示输入电压6V。 绿色波形表示 LDO 输出、即5V。 在这里、上升时间太短、导致浪涌电流过大。 该浪涌电流会导致启动期间6VO 线路出现尖峰问题。

    当 CNR = 100nF 时、请参考下面的 VIN VS VOUT 波形。  通过改变 CNR、我们无法获得预期的上升时间。 从波形中可以清楚地看出、0至2.5V 的电压快速上升。 因此、我们无法控制浪涌电流。

    我们的目标是控制 LDO 输出电压缓慢上升以降低浪涌电流。 从下面的波形中、绿色表示6V、这是 LDO 的输入和升压转换器(TPS61040-Q1)的输出、橙色表示 LDO 输出、即5V。 在5V 线路中、我们使用了10uF 的旁路电容器、这会导致巨大的浪涌电流、从而导致6V 线路中出现尖峰。 升压转换器无法提供600mA 峰值电流。

    紫色表示 LDO 负载电流波形    

    请帮助您正确控制 LDO 的上升时间。 如果需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、

    我需要几个工作日来收集 EVM 并进行一些测量。  我将很快回复一个更新、以及我们是否可以减慢此开启速度。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangaprabu 您好、

    TPS717是一款较旧的器件、在器件内部的内部误差放大器内具有更大的共模电压。  该共模电压是导致输出电压初始阶跃的原因、遗憾的是我们无法使用电容器来降低该值。  您的最佳选择是将此器件更改为具有软启动功能的另一个器件。  

    以下是我们的 LDO 产品选择工具的链接:
    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html

    您使用的器件是5V 输出、具有汽车级。  我会建议以下方法之一:
    TPS7A52-Q1
    TPS7A53-Q1
    TPS7A54-Q1

    谢谢、

    斯蒂芬