请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28065 主题中讨论的其他器件: UCC28064
各位专家:
UCC28065 EVM 上的客户测试(从 UCC28064 EVM 修改)。
输入为90Vac、达到电流限值时、VDS 波形不稳定并导致噪声、您能帮助分析问题并提供改进的解决方案吗?

谢谢。
Anderson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anderson:
这似乎是 在 PFC 中常见的过零失真(但在您的情况下相当严重)。 请尝试减小放置在电桥后面的电容。 它会增加电路的非线性度。 如果这样做不能充分改善失真、 如果 您共享原理图和设计计算器(www.ti.com/.../sluc697)、我很乐意提供建议。
此致、
射线