This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:VDS 波形不稳定、进入电流限制时会产生噪声

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123678/ucc28065-vds-waveform-not-stable-and-cause-noise-when-enter-current-limit

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28064

各位专家:

UCC28065 EVM 上的客户测试(从 UCC28064 EVM 修改)。

输入为90Vac、达到电流限值时、VDS 波形不稳定并导致噪声、您能帮助分析问题并提供改进的解决方案吗?

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    这似乎是 在 PFC 中常见的过零失真(但在您的情况下相当严重)。 请尝试减小放置在电桥后面的电容。 它会增加电路的非线性度。 如果这样做不能充分改善失真、 如果 您共享原理图和设计计算器(www.ti.com/.../sluc697)、我很乐意提供建议。

    此致、
    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我没有回听、所以我认为问题已经解决了。 如果没有、请随意打开一个新线程。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的支持、我已与 AE David 直接联系以寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭它。 如果您或 David 需要任何帮助、请随时联系我们。