This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:用于8S 锂离子 BMS 的上部器件不允许充电、而下部器件不允许充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119519/bq77915-upper-device-for-8s-li-ion-bms-doesnt-allow-charging-lower-device-does

器件型号:BQ77915

尊敬的团队:

遗憾的是、我在采用堆叠配置的双路 BQ7791500 / 08中遇到了有关上部器件的问题。 此应用适用于8S1P 锂离子电池组、在1A 电流下每节电池充电4.15V、在8A 峰值电流下放电。

请在此处找到原理图:

e2e.ti.com/.../BQ7791500-forum-export.pdf


上部器件的电池电压为4.032V、下部器件的电池电压约为3.95V。 在同一器件上的电池之间实现精确的毫伏平衡。
上部器件的 CHG 引脚似乎相对于 VSS2提供0-0.2V 电压。 DSG 相对于 VSS2提供12V 电压。 重新连接电池后、这种情况不会改变。
上部器件正在禁用电池组的充电。

为了对下部器件进行测试、我将 R155的上部引脚连接到上部器件的 DSG 引脚、以便在下部器件的 CTRC 上强制产生一个高电平信号。
现在、两个 FET 在大约12-13V 栅极电压下正常导通。 因此、这让我认为、根据下部器件、电池组"正常"。

根据数据表、可导致 CHG 关闭但 DSG 打开的唯一故障是过热、欠温和过压。
上部器件的 NTC 替换为10K、因为只需要一个传感器。 我检查了示波器:每秒左右、它会在 VTB 上发送几个脉冲、TS 上的接收电压几乎完全是 VTB 的50%。 因此、在我看来、不可能触发温度保护。

电池组以前工作正常、但在充电周期中、充电保护突然启动。 怀疑设备损坏、我首先更换了上部、然后更换了两个 IC。 已交换08器件的00。 这基本上会产生相同的结果:上部器件阻断电荷、下部器件未检测到故障。

我已经了解到器件在 POR 后默认进入 OV 保护、但4.03的电池电压应该足以满足4.2V-100mV 的迟滞、对吧?
我有损。 从原理图来看、是否有任何异常情况会使上部器件进入充电保护?

谢谢!

e2e.ti.com/.../BQ7791500-forum-export.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、

    我的第一个想法是 POR 之后的 OV 保护、但如果您在使用 BQ7791508器件时看到相同的行为(100mV 迟滞)、则应满足该要求。 最好再稍微耗尽电池电量、以验证问题是否出在这里。

    我注意到堆栈应用报告(https://www.ti.com/lit/an/slua906a/slua906a.pdf)原理图中还有一些其他细微的差异、但这些差异似乎并不相关。 顶部器件的 LPWR 引脚未连接到底部器件的 PRES 引脚、但我认为您的目标是永远不要使用休眠模式、这应该是可以的。 LD 引脚也未根据应用报告进行连接。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    很抱歉,我让你很长时间,但我发现以下是:

    BQ77915运行良好(谁会认为正确;)
    我没有注意到两个器件之间的迟滞差异。 我从"08"器件开始、怀疑 BMS 存在故障、而不是充电器、因此换用"00"模型进行调试。 在使电池组放电至4.1V 以下之前、我立即交换到"00"器件。
    不知道该器 件的200mV 迟滞、我错误地假设随着电池组进一步放电至稍高于4V、OV 恢复无法正常工作。

    正如您建议的那样、执行实际的放电测试会向正确的方向指示我。 我认为它不能正常工作实际上使它变得更糟了!

    我使用 LM25518制作了一个充电器、其中 CC 反馈与 CV 反馈并联。 但是、由于电阻器和二极管选择不当、CC 反馈信号对 CV 反馈信号的供电过大。 因此、它绝不会在充电结束时返回 CV、从而导致过压。 当 BQ77915启动时、充电电流被强制为低电平、充电器将开始输出其实际预期的充电结束电压。
    这使得事后很难检测到。 但是、这次假设 BMS 实际正常工作、则更容易找到它。

    感谢您指出 LD 器件中的错误。 出于某种原因、加上未连接顶部器件上的电流电路、我还认为消除负载检测是很好的做法。 但现在我把它写下来、它开始变得毫无意义了。

    我将在适当的时间发布更新的原理图。 如果您愿意快速查看更新后的 LD 器件、我将不胜感激。

    谢谢!
    Thijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 很高兴听到您解决了这个问题!

    Matt