尊敬的团队:
遗憾的是、我在采用堆叠配置的双路 BQ7791500 / 08中遇到了有关上部器件的问题。 此应用适用于8S1P 锂离子电池组、在1A 电流下每节电池充电4.15V、在8A 峰值电流下放电。
请在此处找到原理图:
e2e.ti.com/.../BQ7791500-forum-export.pdf
上部器件的电池电压为4.032V、下部器件的电池电压约为3.95V。 在同一器件上的电池之间实现精确的毫伏平衡。
上部器件的 CHG 引脚似乎相对于 VSS2提供0-0.2V 电压。 DSG 相对于 VSS2提供12V 电压。 重新连接电池后、这种情况不会改变。
上部器件正在禁用电池组的充电。
为了对下部器件进行测试、我将 R155的上部引脚连接到上部器件的 DSG 引脚、以便在下部器件的 CTRC 上强制产生一个高电平信号。
现在、两个 FET 在大约12-13V 栅极电压下正常导通。 因此、这让我认为、根据下部器件、电池组"正常"。
根据数据表、可导致 CHG 关闭但 DSG 打开的唯一故障是过热、欠温和过压。
上部器件的 NTC 替换为10K、因为只需要一个传感器。 我检查了示波器:每秒左右、它会在 VTB 上发送几个脉冲、TS 上的接收电压几乎完全是 VTB 的50%。 因此、在我看来、不可能触发温度保护。
电池组以前工作正常、但在充电周期中、充电保护突然启动。 怀疑设备损坏、我首先更换了上部、然后更换了两个 IC。 已交换08器件的00。 这基本上会产生相同的结果:上部器件阻断电荷、下部器件未检测到故障。
我已经了解到器件在 POR 后默认进入 OV 保护、但4.03的电池电压应该足以满足4.2V-100mV 的迟滞、对吧?
我有损。 从原理图来看、是否有任何异常情况会使上部器件进入充电保护?
谢谢!