主题中讨论的其他器件: BQ76952
您好专家、
我有一位客户正在使用 BQ76942、他们有几个问题。
1.当 pchg/pdsg 关闭时、引脚是挂起还是等于 Vbat;
2.上拉 RST_SHUT 将退出睡眠模式。 如果它持续1s、BQ76942将进入关断模式。 退出睡眠模式的有效识别时间是多少? 高级别时间有多长时间会导致 故障?
3.规范中 CP1的建议值为100nF ~ 2200nf。 如果我将电容增加到4700uf、会发生什么情况?
BR
Emma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我有一位客户正在使用 BQ76942、他们有几个问题。
1.当 pchg/pdsg 关闭时、引脚是挂起还是等于 Vbat;
2.上拉 RST_SHUT 将退出睡眠模式。 如果它持续1s、BQ76942将进入关断模式。 退出睡眠模式的有效识别时间是多少? 高级别时间有多长时间会导致 故障?
3.规范中 CP1的建议值为100nF ~ 2200nf。 如果我将电容增加到4700uf、会发生什么情况?
BR
Emma
尊敬的 Emma:
对于#1、此 E2E 主题中的第一个答案有助于更详细地解释 PCHG/PDSG: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933173/bq76952evm-bq76952-evm-showing-pchg-and-pdsg-showing-1-7v-difference-while-toggling
2.我不确定我是否理解你的问题。 RST_SHUT 引脚可用于将器件置于关断模式。 要退出关断模式、TS2引脚需要看到下降沿、或 LD 引脚需要看到上升沿。 器件无法使用 TS2引脚退出关断模式。
3.您可以在多个 FET 应用报告的第4节中阅读有关电荷泵电容值的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf 您不应使用大于2.2uF 的电容。 如果使用较大的值、则在 FET 导通之前、电荷泵电压将不会达到其值。
此致、
Matt
Matt、
第二个问题。
它与退出睡眠模式方法有关、在 TRM 中展示了这种方法:
"BQ76952器件将在发生保护故障、电流开始流动或充电器时退出睡眠模式
或发送0x009A SLEEP_DISABLE()子命令、或者 RST_SHUT 引脚有效时间小于 1s。"
这是
"当 BQ76952器件处于正常或睡眠模式时、该器件也可配置为
如果内部温度测量值超过电源:关断:关断、则进入关断模式
电源温度:关断:关断温度延迟秒。
当通过0x0010 shutdown ()子命令或启动关机模式序列时
RST_SHUT 引脚驱动为高电平1s、'
它告诉我们、1s 是退出睡眠模式和进入关断模式的边界。
他们只想知道退出睡眠模式的最短时间?
BR
Emma