This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:内部结构问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127128/bq76942-internal-structure-questions

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好专家、

我有一位客户正在使用 BQ76942、他们有几个问题。

1.当 pchg/pdsg 关闭时、引脚是挂起还是等于 Vbat;

2.上拉 RST_SHUT 将退出睡眠模式。 如果它持续1s、BQ76942将进入关断模式。 退出睡眠模式的有效识别时间是多少? 高级别时间有多长时间会导致 故障?

3.规范中 CP1的建议值为100nF ~ 2200nf。 如果我将电容增加到4700uf、会发生什么情况?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    对于#1、此 E2E 主题中的第一个答案有助于更详细地解释 PCHG/PDSG: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933173/bq76952evm-bq76952-evm-showing-pchg-and-pdsg-showing-1-7v-difference-while-toggling

    2.我不确定我是否理解你的问题。 RST_SHUT 引脚可用于将器件置于关断模式。 要退出关断模式、TS2引脚需要看到下降沿、或 LD 引脚需要看到上升沿。 器件无法使用 TS2引脚退出关断模式。

    3.您可以在多个 FET 应用报告的第4节中阅读有关电荷泵电容值的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf 您不应使用大于2.2uF 的电容。 如果使用较大的值、则在 FET 导通之前、电荷泵电压将不会达到其值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    第二个问题。

    它与退出睡眠模式方法有关、在 TRM 中展示了这种方法:

    "BQ76952器件将在发生保护故障、电流开始流动或充电器时退出睡眠模式
    或发送0x009A SLEEP_DISABLE()子命令、或者 RST_SHUT 引脚有效时间小于 1s。"

    这是  

    "当 BQ76952器件处于正常或睡眠模式时、该器件也可配置为
    如果内部温度测量值超过
    电源:关断:关断、则进入关断模式
    电源温度:关断:关断温度延迟秒。
    当通过
    0x0010 shutdown ()子命令或启动关机模式序列时
    RST_SHUT 引脚驱动为高电平1s、'

    它告诉我们、1s 是退出睡眠模式和进入关断模式的边界。

    他们只想知道退出睡眠模式的最短时间?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    从睡眠模式唤醒速度很快-如果检测到高于唤醒比较器电流设置的电流、则唤醒比较器用于快速转换到正常模式。 TRM 的表7-2介绍了该比较器的不同速度选项。

    此致、

    Matt