This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100EVM 可以#39;t 在连接电子负载器件的情况下校准为零电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127038/bq34z100-g1-bq34z100evm-can-t-calibrate-to-zero-current-with-electronic-load-device-connected

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQSTUDIO

您好!

我的 BQ34Z100EVM 设置 同时连接了充电器和 CBA (电子负载设备)、为学习做准备。
连接 CBA 时会出现问题、但 EVM 和 CBA 之间测量的电流为零。

在无电流的情况 下、在 BQSTUDIO 中进行自动电路板偏移校准后、监测计的读数为22mA。
强制电路板偏移=-128 (最大值)、将其降至14mA。

我使用了以下主重引导过程来达到这一点。

(1)计算机重新启动、重新安装 BQSTUDIO 的最新版本
(2)断开 EVM (拔下 EVM 与 EV2300 I2C、电池、充电器和 CBA 的连接)
(3)重新连接 EVM
(4)对最新固件进行编程
(5)从为学习创建的 GG 文件导入 DataFlash。
(6)校准 CC 偏移、电路板偏移、然后校准电压。

我在 ChemID 数据日志中没有运行此问题、因为我在未连接充电器和 CBA 的情况下校准了 EVM。
充电器仅在充电阶段连接、CBA 仅在放电阶段连接。

要学习、仅在放电阶段连接电子负载器件是否有问题?

如果是、我可以解决非零电流问题吗?

此致、

ROM Caroselli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    听起来您的电子负载可能不是高阻抗、您应该在没有负载电流的情况下进行校准、如果可能、也不连接任何器件。 如果设备未设置为高阻态模式、则通常会消耗一些小电流。 待机电流应尽可能低、以便在监测计获得精确的 OCV 测量值的情况下学习。 在空载休息期间、如果可能、我会断开 E-LOAD。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、我要这么做。
    谢谢你。


    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    放电时的电流误差是不可接受的。

    当回放放放电7000mA 时、监测计读数为60mA 低电平。
     我已使用2X 调节校准电流、因此用于监测的电流误差为2倍或120mA。

    我怀疑问题与接地有关、因为

    (1)将 USB 线更改为回放会影响电流偏移。
    (2) 拔下回放的正极接头时、零偏移误差仍然存在。 仅当拔下负极接头时、电流才为零。

    此外、连接 eload 时、I2C 通信错误似乎更为常见。

    我找不到任何与接地问题相关的线程。
    我不知道除了使用无源负载之外还可以尝试其他什么。

    恒流放电对于学习是否重要?
    我可以 使用功率电阻器。

    请提供建议。

    此致、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    一些负荷也会由于反馈控制系统而导致问题。 它还可能与 Eload 的接地方案相关。

    对于用于编程的黄金映像中的最佳 Ra 表更新、具有 CC 放电非常重要。

    此致、

    Wyatt Keller