主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM、 BQSTUDIO
您好!
我的 BQ34Z100EVM 设置 同时连接了充电器和 CBA (电子负载设备)、为学习做准备。
连接 CBA 时会出现问题、但 EVM 和 CBA 之间测量的电流为零。
在无电流的情况 下、在 BQSTUDIO 中进行自动电路板偏移校准后、监测计的读数为22mA。
强制电路板偏移=-128 (最大值)、将其降至14mA。
我使用了以下主重引导过程来达到这一点。
(1)计算机重新启动、重新安装 BQSTUDIO 的最新版本
(2)断开 EVM (拔下 EVM 与 EV2300 I2C、电池、充电器和 CBA 的连接)
(3)重新连接 EVM
(4)对最新固件进行编程
(5)从为学习创建的 GG 文件导入 DataFlash。
(6)校准 CC 偏移、电路板偏移、然后校准电压。
我在 ChemID 数据日志中没有运行此问题、因为我在未连接充电器和 CBA 的情况下校准了 EVM。
充电器仅在充电阶段连接、CBA 仅在放电阶段连接。
要学习、仅在放电阶段连接电子负载器件是否有问题?
如果是、我可以解决非零电流问题吗?
此致、
ROM Caroselli