主题中讨论的其他器件:UCC28C44
客户感到困惑的是、为什么建议运行条件中显示"无环境温度范围"、并且结温仅指定-40degee 至105度? 是否缺少信息或拼写错误?
请帮助澄清问题。 非常感谢。
此致
Brian W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
建议的工作条件包括 TA -环境温度范围-您可以查看数据表的第6.3节。
第6.5节规定了每个温度等级。
TA = TJ 是通过 IC 的最小功率耗散和极短的测试时间实现的。
您好!
这是使用 Tj 指定的一种方法。 设计人员可以估算 MOSFET 和 FSW 的功率损耗、以确定 TA 是什么。 因此、Tj 是一种更通用的方法、而 TA 可根据最坏的功率损耗来指定/推荐。
基本而言、您需要找到 MOSFET、FSW、VCC/VDD、以估算所需的驱动功率。 您可以搜索网络、了解如何估算 MOSFET 驱动功率并轻松获取基准。 在最坏的情况下、通常需要增加裕度。 对于 UCC28C44、该 IC 具有大约2mA 的偏置功率。 因此、2mA x VDD 是 IC 偏置功率、加上 MOSFET 驱动功率+裕度-这是对 P_Loss 的估算、然后使用此估算值计算 Tj、以使 Tj 在添加 TA 后不超过规格。