This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:建议运行条件下的环境温度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126952/uc2844a-ambient-temp-in-recommended-operating-conditions

器件型号:UC2844A
主题中讨论的其他器件:UCC28C44

客户感到困惑的是、为什么建议运行条件中显示"无环境温度范围"、并且结温仅指定-40degee 至105度? 是否缺少信息或拼写错误?

请帮助澄清问题。 非常感谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的工作条件包括 TA -环境温度范围-您可以查看数据表的第6.3节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2844a.pdf?ts=1660705581394&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUC2844A

    第6.5节规定了每个温度等级。

    TA = TJ 是通过 IC 的最小功率耗散和极短的测试时间实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪。  

    抱歉、我造成了混淆、正确的器件是 UCC28C44。  

    UCC28C44的建议环境温度如何? 在数据表7.3中、它仅提到 TJ、而不是 TA。  

    您建议使用以下哪一种器件?为什么?  

    UCC28C44DR

    UC2844AQD8R

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、您需要根据 MOSFET、FSW 和 IC 偏置电流 VCC/VDD 估算功率损耗、然后使用热阻估算在您的设计/应用中可以使用的 TA。

    这些器件中的任何一个都是正常的。 您可能需要考虑为您的设计创建规格、然后检查哪种规格更好。 如果一切都好、则可能会考虑成本作为我们决策的另一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 d/s 未指定建议的环境温度? 您能否提供有关如何计算此 P_Loss 和估算热上升的示例。谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是使用 Tj 指定的一种方法。 设计人员可以估算 MOSFET 和 FSW 的功率损耗、以确定 TA 是什么。 因此、Tj 是一种更通用的方法、而 TA 可根据最坏的功率损耗来指定/推荐。

    基本而言、您需要找到 MOSFET、FSW、VCC/VDD、以估算所需的驱动功率。 您可以搜索网络、了解如何估算 MOSFET 驱动功率并轻松获取基准。 在最坏的情况下、通常需要增加裕度。 对于 UCC28C44、该 IC 具有大约2mA 的偏置功率。 因此、2mA x VDD 是 IC 偏置功率、加上 MOSFET 驱动功率+裕度-这是对 P_Loss 的估算、然后使用此估算值计算 Tj、以使 Tj 在添加 TA 后不超过规格。