This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电源管理论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126429/bq27z561-r2-power-management-forum

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

原始文档为 SLUA997、www.ti.com.cn/.../slua997.pdf

对于下图所示的问题、

①The 第二张图片、为什么当放电电流增加时 DOD0跳转、我在这里不太理解。 您是否触发了快速 OCV?

② Qmax 不必为37%即可更新? 为什么它在20%放电后更新?

μ ③Why 是否更新了 Qmax、DOD0是否也更新了?

Δ I 和 Qmax 滤波器为什么我在 TRM 中找不到该寄存 器?④Qm

还请 TI 工程师帮助回答问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L、

    快速 OCV 功能允许监测计采用符合 Qmax 更新要求的 OCV、与传统的 Qmax 更新方法相比、它不需要完全放电或37%放电。

    这一新功能可对 RC 时间常数进行建模、并估算未来的 OCV 值、因此我们在放电期间只需很短的放松时间即可获得良好的 OCV 测量结果。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    我很高兴看到你的答复。 我很久没有在外语论坛上沟通过、这是一次很棒的体验。 我仍有以下问题、请帮助确认。

    ①在第二幅图片中、当放电流增加两次时、DOD0会跳转。 我目前的理解是、快速 OCV 被触发两次。 我不知道我的理解是否错误

    ②According 根据您的提示(与传统的 Qmax 更新方法一样,它不需要完全放电或37%放电。)我目前的理解是,Qmax 是通过结合快速 OCV 更新的两个 DOD 点的累积功率来更新的。 我不知道我的理解是否错误。

    ③Which 产品 QM 和 Qmax 滤波器的寄存器是否打开? 我在 BQ40z50和 BQ27Z561-R2中仅找到以下寄存器

    •Qmax 增量:5%-> 2%

    •Qmax 上限:130%-> 105%

    但我没有找到 QM 和 Qmax 滤波器。

    我仍然非常感谢你们的支持,你们的回答比中国论坛的回答更专业,我相信我将来也会很乐意在这里提问和向你们学习。

    此致、

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    我很高兴看到你的答复。  我很久没有在外语论坛上沟通过、这是一次很棒的体验。  我仍有以下问题、请帮助确认。

    ①在第二幅图片中、当放电流增加两次时、DOD0会跳转。 我目前的理解是、快速 OCV 被触发两次。  我不知道我的理解是否错误

    ②According 根据您的提示(与传统的 Qmax 更新方法一样,它不需要完全放电或37%放电。)我目前的理解是,Qmax 是通过结合快速 OCV 更新的两个 DOD 点的累积功率来更新 的。  我不知道我的理解是否错误。

    ③Which 产品 QM 和 Qmax 滤波器的寄存器是否打开?  我在 BQ40z50和 BQ27Z561-R2中仅找到以下寄存器

    •Qmax 增量:5%-> 2%

    •Qmax 上限:130%-> 105%

    但我没有找到 QM 和 Qmax 滤波器。

    我仍然非常感谢你们的支持, 你们的回答比中国论坛的回答更专业, 我相信我将来也会很乐意在这里提问和向你们学习。

    此致、

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L、

    电量监测计仅计算一次快速 OCV、我不确定我是否理解您所参考的图形部分。

    快速 OCV 仍需要2个 OCV 读数才能找到用于计算 Qmax 的两个 DOD 值。 它将它们与它们之间传递的电荷结合使用。

    您能否举例说明您在哪里可以看到 Qmax 滤波器和 QM?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    ①I 在红圈的两个位置、快速 OCV 发生了两次、我不知道我的猜测是否正确

    ②The 原始文档为 SLUA997 、www.ti.com.cn/.../slua997.pdf

    4快速 OCV

     可以对 Qmax 滤波器进行以下更改、以减少由于 Qmax 频繁更新而引入的误差、而无需深度放电的电池。

    •QM 的最小%Passed 电荷:37%-> 10%

    •Qmax 滤波器:96%-> 24%。 QM 的最小传递电荷与 Qmax 填充器之间的关系为:Qmax 过滤器<256*QM 的最小传递电荷。 不能修改其中一个而不修改另一个。

    但我在 TRM 中没有找到 QM 和 Qmax 滤波器。

    此致、

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    ①I 在红圈的两个位置、快速 OCV 发生了两次、我不知道我的猜测是否正确

    ②The 原始文档为 SLUA997 、www.ti.com.cn/.../slua997.pdf

    4快速 OCV

     可以对 Qmax 滤波器进行以下更改、以减少由于 Qmax 频繁更新而引入的误差、而无需深度放电的电池。

    •QM 的最小%Passed 电荷:37%-> 10%

    •Qmax 滤波器:96%-> 24%。 QM 的最小传递电荷与 Qmax 填充器之间的关系为:Qmax 过滤器<256*QM 的最小传递电荷。 不能修改其中一个而不修改另一个。

    但我在 TRM 中没有找到 QM 和 Qmax 滤波器。

    此致、

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、L、

    快速 OCV 仅在监测计短暂停止放电时发生一次。 第一种情况是由于充电终止、文档中对此进行了介绍。 当我们在 EOC 上更新 DOD 时、它也会更新 DOD0。

    看起来这些寄存器仍然是私有的(QM 和 Qmax 滤波器)。 除非您要求 Qmax 更新的 DOD 变化小于37%、否则不需要更改这些参数。 默认值应适用于大多数应用程序。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wyatt Keller~