主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
原始文档为 SLUA997、www.ti.com.cn/.../slua997.pdf
对于下图所示的问题、
①The 第二张图片、为什么当放电电流增加时 DOD0跳转、我在这里不太理解。 您是否触发了快速 OCV?
② Qmax 不必为37%即可更新? 为什么它在20%放电后更新?
μ ③Why 是否更新了 Qmax、DOD0是否也更新了?
Δ I 和 Qmax 滤波器为什么我在 TRM 中找不到该寄存 器?④Qm
还请 TI 工程师帮助回答问题、谢谢!