This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:没有推荐用于 SEPIC 耦合电感器的 WEBENCH 元件

Guru**** 2531560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126418/tps40210-no-webench-suggested-component-for-sepic-coupled-inductor

器件型号:TPS40210

TPS40210数据表中没有 SEPIC 的完整设计指南、因此我依靠 WEBENCH 来创建设计。

我正在尝试构建 一个12V-16.8V 输入至12V 输出@ 2A 转换器。

您能否就用于此目的的正确电感器提供任何建议? WEBENCH 建议使用14uH 电感器。 我假设这是14 μ H 并联而不是串联的。  

Bourns SRF1260A-150m 是否适合这种情况? 它是15uH (并联)、60uH (串联)、2.85A 最大直流电流、32.9m Ω DCR。

相关说明- WEBENCH 建议的 MOSFET (60V 50A)是否完全过冲?  仿真 RMS 电流仅为2.91A、因此我希望5A 或10A MOSFET 就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    今天是我们在这里的银行假日。

    我将查看并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    据我所知、电感器尺寸是指单个电感器(对于 SEPIC、您还可以使用两个单独的电感器)。
    而数据表通常使用此串行/并行表示法。

    我预计约4A。。。 峰值电流为5A、因此10A MOSFET 应正常工作。

    一般来说、WebBench 是一个很好的起点、但它只能选择形成预定义的组件列表。

    因此、我建议您从我们的网站下载 Power Stage Designer 工具:
    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harry!