TPS40210数据表中没有 SEPIC 的完整设计指南、因此我依靠 WEBENCH 来创建设计。
我正在尝试构建 一个12V-16.8V 输入至12V 输出@ 2A 转换器。
您能否就用于此目的的正确电感器提供任何建议? WEBENCH 建议使用14uH 电感器。 我假设这是14 μ H 并联而不是串联的。
Bourns SRF1260A-150m 是否适合这种情况? 它是15uH (并联)、60uH (串联)、2.85A 最大直流电流、32.9m Ω DCR。
相关说明- WEBENCH 建议的 MOSFET (60V 50A)是否完全过冲? 仿真 RMS 电流仅为2.91A、因此我希望5A 或10A MOSFET 就足够了?