This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409环路参数问题

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126728/lm3409-q1-lm3409-loop-parameter-question

器件型号:LM3409-Q1

你(们)好

在 EVM 中:

1.我的客户更改参数是:

ROFF:1K

COFF:470pF

RSNS:75m Ω

EN PWM:140Hz

PWM 最小脉冲:5uS

最小稳定电流:385mA

客户使用内部 PWM 方法控制 EN 引脚。

情况:当外部 PWM (控制 EN)降至130HZ 时、电路输出将关闭。

问题1:EN PWM 频率与输出电流之间的关系? 您是否有公式来解释它?

问题2:使用 EN 控制模式时、器件将使用内部 PWM、您能告诉我们内部控制频率吗?

队列3:我们要 优化输出电流上升和下降时间、您是否有任何优化指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有未来的问题:

    我们能否同时使用发送 PWM 到 IADJ 和 EN 来控制输出电流?

    如果是、如何 计算输出电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    请给我们的专家几天时间来回答您的请求。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孟  

    当将 PWM 添加到 EN 引脚时、器件在开/关之间运行、电感器电流从0A 充电至稳定电流。 请参见下面的。 部分电流为输出电容器充电。 如果 PWM 脉冲为低电平、则 LED 可能无法打开。   

    您可以使用数据表中介绍的分流 FET PWM 控制模式(8.3.8外部并联 FET PWM 调光)。 电感器电流始终保持在设计值。   

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多注释:不建议将 PWM 添加到 IADJ 引脚。 为了实现稳定性和良好的电流调节考虑、IADJ 引脚应具有直流电压。