你(们)好
在 EVM 中:
1.我的客户更改参数是:
ROFF:1K
COFF:470pF
RSNS:75m Ω
EN PWM:140Hz
PWM 最小脉冲:5uS
最小稳定电流:385mA
客户使用内部 PWM 方法控制 EN 引脚。
情况:当外部 PWM (控制 EN)降至130HZ 时、电路输出将关闭。
问题1:EN PWM 频率与输出电流之间的关系? 您是否有公式来解释它?
问题2:使用 EN 控制模式时、器件将使用内部 PWM、您能告诉我们内部控制频率吗?
队列3:我们要 优化输出电流上升和下降时间、您是否有任何优化指南?