Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212、
大家好、团队、
我的客户正在考虑将 TPS25750用于 PD 控制 器、并将 TMUXHS4212用于 Type-C USB 超高速信号翻转、如下所示。 TPS25750的模式是如下所示的电源和灌电流。 

在上述情况下、客户有一些问题。
Q1) TPS25750的启动条件是断电。 然后、客户希望在灌电流模式下运行 TPS25750、以便在通过 Type-C 电缆连接到 USB 主机时获得15V/3A 的电流。 在该3.3V (VIN_3V3)和5V (PP5V)之后、将通过直流/直流转换器获得的15V/3A 输出。
在所有系统上电并保持稳定后、15V 电源将切换到另一个电源、在某些工作模式 下、TPS25750将尝试作为 PP5V 电源的5V 电源供电模式。
客户正在考虑这一点。 没关系吗? 如果有任何需要注意的地方、请向我们提供建议。
Q2) 客户将使用 TMUXHS4212、但客户正在考虑将 TMUXHS4212 3.3V 电源、 VIN_3V3或 LDO3.3V 连接在一起。您会 建议吗?
这是一个复杂的问题、但我想问您一些建议。 感谢您的帮助。
此致、
Akihisa Tamazaki