This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:加电时的启动行为查询

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127082/tps25750-inquiry-for-startup-behavior-at-power-up

器件型号:TPS25750
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212

大家好、团队、

我的客户正在考虑将 TPS25750用于 PD 控制   器、并将 TMUXHS4212用于 Type-C USB 超高速信号翻转、如下所示。   TPS25750的模式是如下所示的电源和灌电流。


在上述情况下、客户有一些问题。

Q1) TPS25750的启动条件是断电。 然后、客户希望在灌电流模式下运行 TPS25750、以便在通过 Type-C 电缆连接到 USB 主机时获得15V/3A 的电流。 在该3.3V (VIN_3V3)和5V (PP5V)之后、将通过直流/直流转换器获得的15V/3A 输出。  
在所有系统上电并保持稳定后、15V 电源将切换到另一个电源、在某些工作模式   下、TPS25750将尝试作为 PP5V 电源的5V 电源供电模式。
客户正在考虑这一点。 没关系吗?   如果有任何需要注意的地方、请向我们提供建议。

Q2) 客户将使用 TMUXHS4212、但客户正在考虑将 TMUXHS4212 3.3V 电源、 VIN_3V3或 LDO3.3V 连接在一起。您会  建议吗?

这是一个复杂的问题、但我想问您一些建议。 感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,山崎-圣,

    对于 Q1、不应存在架构问题。 但是、需要考虑一个因素:当 TPS25750从 VBUS 引导时、它将以所谓的"电池电量耗尽模式"进行引导。 这意味着为 TPS25750供电的电源轨是 VBUS、系统中没有其他电源。 这样做没有问题。 但是、当采用这种方法进行引导时、TPS25750会在内部设置电池电量耗尽标志。 当电池电量耗尽标志被置位时、TPS25750将无法成为电源。 因此、在这种情况下、客户在尝试提供5V 电压之前、需要清除电池电量耗尽标志。 他们可以通过 I2C 发送"Dfg"命令来实现此目的(在主机接口技术参考手册的第3.4.1节中进行了说明: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf )。  

    对于 Q2、我建议通过 VIN_3V3电源为 TMUXHS4212供电。 TPS25750上的内部 LDO 只能处理几 mA 的电流。 我们不建议使用 LDO_3V3为外部 I2C EEPROM 以外的任何器件供电。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    非常感谢您的明确回答。 您的评论将对客户有所帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki